This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H5001-SP:TPS7H5001-SP 公式

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478565/tps7h5001-sp-tps7h5001-sp-equations

器件型号:TPS7H5001-SP

工具与软件:

您好!
这个 VSR 0.5V 代表什么? 我可以更改吗?




公式42和46似乎不正确、我们如何从写入的内容中得到22.58A 和17.42A?



谢谢!
穆罕默德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Mohamed、

    VSR 应为同步整流器上的压降。
    对于 I DIODE、其电压大约为0.5V、而对于采用 MOSFET 的同步整流、其电压将较低。

    对于您展示的公式、20应该在分频符号之外。
    因此它是20 +/-(XXXXX)

    谢谢!
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Daniel。
    µH 等式如何、漏电感 H 或 Δ T 和 FSW KHz 或 Hz 的单位应该是多少、并计算 VCLAMP 应该是0.5的50%?


    此致、
    穆罕默德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Mohamed、

    一切都应以基本单位为单位、但以%age 为单位的 Delta VCLAMP 除外。
    该公式实际上来自功率级设计器、您可以在我们的网站上免费使用该设计器来帮助计算:
    https://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER

    谢谢!
    Daniel