This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2813-4:UCC2813-4的最大额定 VCC 电压

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2813-4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478502/ucc2813-4-maximum-rated-vcc-voltage-for-ucc2813-4

器件型号:UCC2813-4

工具与软件:

你好。

UCC2813-4的最大额定 VCC 电压为12V、但启动阈值电压为13.5V。

我们在设计的电路中测量了 VCC 电压、启动电压上升到了12.8V。

这超过了最大额定电压、但这样可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    13.5V 用于启动。 点击13.5V 后、电压需要降至<=12V。 因此您需要相应地设计用于启动的电路。

    可以展示您当前的启动电路以及启动后的电路、以便为如何进行调整提出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    在启动时 VCC 电压达到13.5V 后、我们的电路可以立即将电压降至12V 或更低。

    启动时 VCC 电压是否可以达到13.5V?

    (VCC 电压暂时超过额定电压是否可以?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    上电时13.5V 正常。 上电后、请遵循绝对最大值规格。