请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC2813-4 工具与软件:
你好。
UCC2813-4的最大额定 VCC 电压为12V、但启动阈值电压为13.5V。
我们在设计的电路中测量了 VCC 电压、启动电压上升到了12.8V。
这超过了最大额定电压、但这样可以吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.