This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:<85VAC 输入条件

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478891/ucc28740-85vac-input-condition

器件型号:UCC28740

工具与软件:

大家好、团队成员:

客户询问此器件是否可以在<85VAC 的输入条件下工作、数据表提到无法(如果无法)、原因是什么? 谢谢。

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    我想您参考的是设计示例的设计要求。 UCC28740是控制器、只要 VDD 超过 UVLO 阈值(23VDC)、就会工作。  

    我希望这能解答您的问题。