请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP8733 工具与软件:
您好!
数据表中未提供关于模拟接地 AGND 和 PGND/GND 信号的信息。 在图"图10-1中、未观察到 AGND 到 PGND/GND 接地偏置。 LP8733xx 电路板布局"数据表第76页。 然后、当两个接地端未连接在一起时、该器件中如何发生接地回路。 请引导我们完成此操作。
此致、
Salini
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
数据表中未提供关于模拟接地 AGND 和 PGND/GND 信号的信息。 在图"图10-1中、未观察到 AGND 到 PGND/GND 接地偏置。 LP8733xx 电路板布局"数据表第76页。 然后、当两个接地端未连接在一起时、该器件中如何发生接地回路。 请引导我们完成此操作。
此致、
Salini
您好、Salini:
在布局示例图中、预计 PCB 上的第二层是接地层、这意味着过孔将短接 AGND 和 PGND。
此外、EVM 原理图和布局还显示了将接地端连接在一起的示例。
请访问 https://www.ti.com/lit/ug/snvu533a/snvu533a.pdf#page=9

BR, Jari.