请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP8864-Q1 Thread 中讨论的其他器件: LP8863-Q1
工具与软件:
您好!
当输入电压为3.3V 至24V 时、大约20个 LED 连接到输出级。 该电流计划由 I2C 和 SPI 控制、并且将施加每通道约50mA 的电流。 我正在考虑使用 LP8864-Q1或 LP8863-Q1、但是否可以单独打开/关闭每个通道? 如果不能、是否可以推荐另一个 IC?
此致、
Nishie