This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8864-Q1:单独打开/关闭每个通道

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8864-Q1, LP8863-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478792/lp8864-q1-turn-each-channel-on-off-individually

器件型号:LP8864-Q1
Thread 中讨论的其他器件: LP8863-Q1

工具与软件:

您好!

当输入电压为3.3V 至24V 时、大约20个 LED 连接到输出级。 该电流计划由 I2C 和 SPI 控制、并且将施加每通道约50mA 的电流。 我正在考虑使用 LP8864-Q1或 LP8863-Q1、但是否可以单独打开/关闭每个通道? 如果不能、是否可以推荐另一个 IC?

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nishie

    LP8863可支持独立控制通道、但可能不支持20LED。

    单个 LED 的 Vf 是什么? 我们的器件只能支持48V 输出。