This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5150-Q1:外部负载下不会进行升压操作

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3760, LM5150-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1459292/lm5150-q1-boost-operation-not-happening-with-external-load

器件型号:LM5150-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS3760

工具与软件:

团队成员、您好!


我们在设计中使用了 PART->LM5150QRUMRQ1。
当负载未连接到升压转换器的输出端时。 正在进行升压操作、但只要我们连接负载0.150A、就不会进行升压操作
在施加负载电流之后、AVCC 电压也会衰减、并且不是固定为5V。

您能否提供有关调试此问题的支持?

随附了此 IC 和其他波形捕获的原理图

此致

Sumit

e2e.ti.com/.../LM5150Q_5F00_Boost_5F00_Schematics.pdf


无负载时的升压输出


具有负载的升压输出



AVCC 空载



AVCC 与负载


升压开关



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumit、

    感谢您使用 e2e 论坛。
    您能否添加以下信息:

    输入电压范围
    输出电压
    出现最高负载情况

    在此基础上、我将回顾设计并寻找可能的根本原因。

    谢谢、此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    下面提供了有关详细信息->
    VIN - 3V-4.2V
    VOUT-6.8V
    ILOAD-4510 -200mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumit、

    有两件事需要注意:
    -如果示波器屏幕截图中的绿色信号是原理图中的 Boost_EN 信号,您可以看到控制器定期被禁用/启用。
    您能否将 EN 引脚永久连接到 VOUT、看看它是否起作用?
    -我还将要求您验证电源是否确实能够提供为直观器件充电所需的峰值电流。
    该峰值电流远高于平均负载电流、电源不得对其进行限制。

    此致
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry:

    是的、绿色信号是使能信号、电压电平足够高、可以检测到为高电平、并且我已经在示波器中进行放大和检查、信号中没有转换

    关于您的第二点、我已将升压输入连接到设置为3.8V 的外部电源-电源能够提供最大30V、30A 的电压 因此电源的供电能力没有问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumit、

    您写道:
    >>我已将升压输入连接到设置为3.8V 的外部电源-电源能够提供最大30V、30A 的电压

    仅提供3.8V 电源时、器件将无法正常启动。

    请参阅数据表第7页:
    (2)该器件需要在 VOUT 引脚处至少5V 的电压才能启动

    您将需要首先提供超过5V 的电压。 当它已经升压时、您可以将输入电压降低到3.8V


    第二幅图像中的绿色信号中的噪声是什么?
    在图1的工作条件下、它不存在。

    要进行进一步的测试、请断开该电压监视器并将 EN 信号永久连接到高约8gh 电压(例如 VOUT)。


    此致
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI 团队:

    将 EN 引脚直接连接到 VOUT 后、可正常进行带负载的升压操作。

    但是、当我们通过 TPS3760 (预期路径)连接到 EN 引脚时、是否没有看到负载开启情况下会发生升压操作? 为什么这种行为?
    请注意- TPS3760 IC 被编程/设置为在电池电压下降至4.5V 时提供使能输出。 音频正常吗?
    我将配置更改为5V、并通过连接到 TPS3760 O/P 的升压的使能路径进行检查。 当我减慢 VBATT 电压的速度时、负载开启时也会产生升压、但当我们突然关闭 VBATT 时、负载开启时则不会发生升压。

    请尽快回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumit、

    很高兴听到您正在取得进展、并且 LM5150升压运行在根本上正在运行。

    我完全不熟悉 TPS3760、因此我无法帮助您解决该问题。

    在此论坛中、问题会路由给负责主题标题/主题中产品的专家。
    因此、我可以从此主题(LM5150-Q1:在外部负载下不进行升压操作)中受益。

    请允许我再开启一个主题、其中包含有关 TPS3760的特定问题?

    谢谢。此致
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry:

    我已经验证了 TPS3760的工作原理、现在即使 EN 引脚连接到 TPS3760控制、它也能在负载条件下工作。

    但是、我看到 LM5150升压转换器仍具有以下问题->

    1)当负载电流设置为100mA 时,进行升压操作且 O/P 电压调节至6.8V。
    但是、当我们将负载电流增加到150mA 时、我们会看到升压输出电压降至5.6V。 为什么会发生这种情况?
    我已经通过两种方式对其进行了检查:使能引脚连接到升压的 O/P、当它连接到 TPS3760输出时、两种情况下都可以观察到相同的行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumit、

    到目前为止、我只关注了您的基本问题、因此我没有验证原理图的每个组成部分。

    为了正确操作、必须正确计算所有组件。
    为此、请使用快速入门计算器、您可以从我们的网站下载该计算器:
    https://www.ti.com/tool/download/SNVC214 
    在黄色字段中填写参数。

    就会发现33uH 电感器太大。
    此外、500毫欧的感应电阻太大。
    请根据您的应用的计算结果更改这些元件(大约7uH 和130mil)。

    最后、我认识到、您在输出侧不使用任何电解电容器。
    这可能会对输出上的纹波产生影响。


    此致
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry:

    感谢您的详细答复。

    在设计阶段、我使用过这份 Excel 文档。 我不确定它为什么建议使用更大的电感器值。 附件是相同的 Excel 文件。 您能检查一下 Excel 文件是否有任何 issue.e2e.ti.com/.../Skylark_5F00_LM5150-quick-start-09282017.xlsx 吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumit、

    请填写您7给出的正确输入电压和输出电流:

    Vin = 3V…… 4.2V
    作为"典型"输入电压、我会使用一些接近低端的电压
    ILOAD 最大值= 200mA

    此致
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry:

    感谢您的答复。 随附的是更新后的工作表。
    您能否检查这些元件值是否正确、并告诉我?

    e2e.ti.com/.../2656.Skylark_5F00_LM5150-quick-start-09282017.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumit、

    电子表格中的数字现在对我来说很好。

    电子表格的唯一问题是、在第90行、它期望大容量电容器大于第89行中的最小值。

    如果我从陶瓷电容(第91行)中获取10µF 并将其移动到第90行、以便显示10 (大容量)+ 22 (陶瓷)、则电子表格中的计算结果将正常工作。

    实际上、如果负载中没有大阶跃、32µF 所有陶瓷电容器也能正常工作。

    请确保电感器的饱和电流为0.9A 或更大。

    对于电芯电容器、请使用低 ESR 和低 ESL 版本、并请考虑直流偏置以及老化效应。


    本信函以及任何相关信函中的所有信息均"按原样"在"包括所有缺陷"的前提下提供、并且遵守 TI 的重要声明: www.ti.com/.../important-notice.shtml

    此致
    哈利