This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM70880-Q1:LM70880-Q1 PSPICE for TI 问题

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: LM70880-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478192/lm70880-q1-lm70880-q1-pspice-for-ti-issue

器件型号:LM70880-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

我想使用 LM70880-Q1仿真文件运行10%至90%的负载瞬态测试。

然而,我尝试了几种方法,但没有成功。 请提供建议。

1.我使用的是23.1-2024-S001版本。
2.我尝试使用建模应用程序> PWL 源、但它被锁定。
3.我尝试过使用 PSpice Component > Source > Current Source > Pulse、但它显示与交流和直流设置相关的错误。

谢谢!

Charlie Lee

20250224

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Charlie、您好!

    我与您使用的 PSPICE 相同版本的 TI、但我没有看到建模应用被阻止:

      

    也许您可以尝试重新安装 PSPICE 并进行检查?  

    [报价用户 id="463895" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478192/lm70880-q1-lm70880-q1-pspice-for-ti-issue "]

    3.我尝试过使用 PSpice Component > Source > Current Source > Pulse、但它显示与交流和直流设置相关的错误。

    [报价]

    您看到的错误是什么?

    另一种实现负载瞬态的更简单方法是添加一个与负载并联的电阻器、使用一个开关并根据您想要的负载瞬态类型打开/关闭开关!

    例如:  
    对于最大输出电压为5V 和最大输出电流为8A 的设计、您可以执行如下操作:

    谢谢!
    此致、
    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taru:

    感谢您的答复。

    在下图中、建模应用程序以灰色文本显示、无法选择。

    关于问题3、如下图所示、系统会显示一条错误消息:"DC 参数值的单位不在数据库中。"

    在您的示例中、哪个 PSpice 模型可用作本主题的开关?

    谢谢

    Charlie Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Charlie、您好!

    您可以使用一个简单的电压控制开关:

    这就是我的实施方式。

    结果:  

    谢谢!

    此致、

    Taru