工具与软件:
大家好、团队成员:
我想使用 LM70880-Q1仿真文件运行10%至90%的负载瞬态测试。
然而,我尝试了几种方法,但没有成功。 请提供建议。
1.我使用的是23.1-2024-S001版本。
2.我尝试使用建模应用程序> PWL 源、但它被锁定。
3.我尝试过使用 PSpice Component > Source > Current Source > Pulse、但它显示与交流和直流设置相关的错误。
谢谢!
Charlie Lee
20250224
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、团队成员:
我想使用 LM70880-Q1仿真文件运行10%至90%的负载瞬态测试。
然而,我尝试了几种方法,但没有成功。 请提供建议。
1.我使用的是23.1-2024-S001版本。
2.我尝试使用建模应用程序> PWL 源、但它被锁定。
3.我尝试过使用 PSpice Component > Source > Current Source > Pulse、但它显示与交流和直流设置相关的错误。
谢谢!
Charlie Lee
20250224
Charlie、您好!
我与您使用的 PSPICE 相同版本的 TI、但我没有看到建模应用被阻止:

也许您可以尝试重新安装 PSPICE 并进行检查?
[报价用户 id="463895" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478192/lm70880-q1-lm70880-q1-pspice-for-ti-issue "]3.我尝试过使用 PSpice Component > Source > Current Source > Pulse、但它显示与交流和直流设置相关的错误。
[报价]您看到的错误是什么?
另一种实现负载瞬态的更简单方法是添加一个与负载并联的电阻器、使用一个开关并根据您想要的负载瞬态类型打开/关闭开关!
例如:
对于最大输出电压为5V 和最大输出电流为8A 的设计、您可以执行如下操作:

谢谢!
此致、
Taru