This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:用于受电 PDO 的 GPIO

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1477467/tps25751-gpio-for-sink-pdo

器件型号:TPS25751

工具与软件:

我想知道是否可以通过 GPIO 了解以灌电流 PDO 为单位运行的 TPS25751与拉电流器件签订了合同。

我正在设计的系统是功率放大器、TPS25751仅用于灌入模式。
我想通过源器件按合同功耗更改输出功率级别。
我想知道、其中的解决方案之一是 TPS25751的 uCOM 读取寄存器。 (正确吗? )、但我想避免数字噪声
因此我不想选择 i2c。
是否可以通过 GPIO 了解在灌电流模式下运行的 TPS25751与拉电流器件收缩的功率?

Sincely Yours,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您在 E2E 上提出问题!

    我们没有任何 GPIO 支持该功能。

    TPS2575的唯一另一种方法是使用 EC 轮询 NewContactAsConsumer 的中断、并读取 ACTIVE_CONTRACT_PDO (寄存器0x34)和 ACTIVE_CONTRACT_RDO (寄存器0x35)、以确定协商的 PD 合约。

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的评论。

    我会根据您的建议尝试读取寄存器。

    顺便说一句,我讨厌打扰你,但它是什么意思" EC "?

    Sincely Yours,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很高兴我能提供帮助!

    无需担心、EC 意味着外部控制器或 MCU。

    谢谢!

    Kevin