This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59116:删除旧支持案例/将其私密化

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478045/tlc59116-deletion-making-private-of-old-support-case

器件型号:TLC59116

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

几段时间前、我与您进行了以下支持讨论。

e2e.ti.com/.../tlc59116-driving-mosfets-with-the-outputs-of-led-driver

不幸的是、我不知道这项请求将是公开的。 我假设只有我在登录后才能看到该请求。 我不希望此请求公开可见、因此请您将其删除、或将其参数化、以便只有我在登录后才能看到它。
感谢您发送编修。

此致、Andreas Hiemer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    是的、我会要求管理员帮助删除该线程。

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix:

    非常感谢您的帮助!

    如果您有相关的新信息、请给我一个注释。

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrease:

    当然、我已提交申请。 有了更新后、我会告诉您。

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    停止更新的。 请检查一下。

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix:

    非常感谢您取得成功。 很好、门票可以关闭!

    祝您度过美好的一天、安德烈亚斯、此致