This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74910-Q1:Vout 在跨接启动波形期间下降

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478500/lm74910-q1-vout-falling-during-jump-start-waveform

器件型号:LM74910-Q1

工具与软件:

您好!

我们的客户发现 Vout 在快速启动测试(14V 至19V)期间下降、但他们确认未触发 OVP (设置27V)、OCP (测量 CTMR)。

还有哪些其他可能的原因可能导致 Hgate 关闭(Vout 下降)?

Ch1:Vin、Ch2:Hgate、Ch3:Vout

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    叶哲文

    在14V 至19V 跳变期间、COUT 是否有足够的浪涌电流触发短路保护?

    请分享原理图。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    原理图如下所示、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    叶哲文

    可能会触发短路。 请探测 FLT/并检查是否出现任何故障

    此致、

    Shiven Dhir