This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61094EVM-066:输出和输入电压问题

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61094

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478593/tps61094evm-066-issue-of-output-and-input-voltages

器件型号:TPS61094EVM-066
主题中讨论的其他器件:TPS61094

工具与软件:

您好!

我们使用 TPS61094的评估板进行测量。

我已经注意到输入和输出电压是一样的、这表明旁路模式可被激活。 但是、我们已将 EN 和 MODE 引脚配置为高电平(通过将 J11和 J12连接到高电平)、并且还短接了 JP1和 JP2上的引脚2和引脚3。

超级电容器充电会根据充电电压阈值正确工作。 在100mA 脉冲负载下、超级电容器开始放电、然后再次开始充电。 在充电期间、我们可以观察到输入和输出之间的电压差在30mV 至50mV 的范围内。 超级电容器充满电后、输入和输出电压几乎相同。 我已经尝试通过选择不同的 OSEL 电阻器(例如 R33或 R32)来更改输出电压、但输出电压与输入电压保持不变。

输入电压= 3.6V (来自电池)

预期 Vout = 3.3V (R33)

LOAD = 100mA 脉冲、持续2秒

充电电流= 5mA  

充电电压= 2.5V

您能否告诉我们、为什么输出电压始终与输入电压相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Bilal、ó n

    IC 由于保持在降压模式、因此会将 Vin 传递至 Vout。

     有关详细信息、请查看数据表7.4.5.1。

    此致、

    Travis