请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25895 工具与软件:
您好!
我注意到 VACOV 有最小值和最大值规格。 我是否可以知道为什么提供最小值和最大值?
VACOV 范围是否表示器件之间的差异、或者背后是否有其他原因?
VIN (输入电压)的最大建议运行条件仅为14V。
如果 VBUS 工作电压超过14V、即在 VACOV 范围(14V 至14.6V)内、则检测到过压事件且降压转换器立即停止开关的可能性有多大?

谢谢你。
Vernon