This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23731:PoE+菊花链演示+隔离 PD /PSE

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861, TPS23731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1477658/tps23731-poe-daisy-chain-presentation-isolation-pd-pse

器件型号:TPS23731
主题中讨论的其他器件:TPS23861

工具与软件:

我对 PoE 菊花链演示很感兴趣、想了解更多相关信息。
我想到的一个问题是 PD 输入和 PSE 输出是否需要隔离? 如果是、您需要效率低下的大型隔离式转换器、这会增加总体功耗。 当然、器件的电源需要进行隔离、但是 PD 输入是否也需要与 PSE 输出进行隔离?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Silas:

    感谢您发送编修!

    许多菊花链设计中都采用非隔离电源(例如 PSE 输入电源与交流壁式适配器隔离、PD 输出电源与 PD 输入电源隔离)、但802.3 BT 标准要求 PSE 和 PD 具有适当的隔离。  

     

    菊花链结构可能类似于以下结构(TPS23731的额定功率为25.5W PD)。 TPS23861是具有 自主 模式的 PSE、在自主模式下默认为最大输出功率30W)。  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复! 您能否给我发送 PoE 演示文稿或告诉我在哪里可以找到它?

    好的、这意味着 PD 和 PSE 应该对外部部件(机箱)提供隔离。 在您的示例中、由于48V 未连接到器件接地、因此应该满足这一要求。 如何隔离所有 MDI 线路? 在本例中、输入将不与电源输出隔离、或者 PD 控制器是否足以满足此要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Silas:

    感谢您的答复。  

    MDI 线路也需要隔离。 我已通过电子邮件将演示文稿发送给您。  

    此致、

    Diang