主题中讨论的其他器件:TPS23861、
工具与软件:
我对 PoE 菊花链演示很感兴趣、想了解更多相关信息。
我想到的一个问题是 PD 输入和 PSE 输出是否需要隔离? 如果是、您需要效率低下的大型隔离式转换器、这会增加总体功耗。 当然、器件的电源需要进行隔离、但是 PD 输入是否也需要与 PSE 输出进行隔离?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、 Silas:
感谢您发送编修!
许多菊花链设计中都采用非隔离电源(例如 PSE 输入电源与交流壁式适配器隔离、PD 输出电源与 PD 输入电源隔离)、但802.3 BT 标准要求 PSE 和 PD 具有适当的隔离。

菊花链结构可能类似于以下结构(TPS23731的额定功率为25.5W PD)。 TPS23861是具有 自主 模式的 PSE、在自主模式下默认为最大输出功率30W)。

此致、
Diang