This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:配置问题

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478404/bq34z100-configuration-issues

器件型号:BQ34Z100

工具与软件:

Dears、

电池型号:铅酸电池。
电池参数:额定电压12V、额定容量52Ah、3小时、充电电流0.15C。
使用场景:该型号的4节电池串联、每天待机电流为3A、峰值电流为40A、持续5秒。
用途:估算电池的剩余容量。
选择 TI 芯片:电量计 BQ34Z100。

使用的功能:电压采集、电流采集、功率估算、无学习周期。
存在以下问题:

1.使用 BGStudio 配置芯片时、编程化学成分后、读取的电池电量变为0。
2.无论电池的剩余电量是多少,只要功率表关闭再打开,电量表读取的电量就会变为100。
3、当功率计估算功率等级为100时,连续充电(电流非常低)会导致功率等级变为0 ,无法恢复。
4.电池容量太大、无法进行学习循环。 是否可以将其配置为日常使用以进行学习?

请帮助确认上述问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    需要完成一个学习周期。 以便您的电量监测计可以更新 Qmax 和 Ra 表

    您的 ChemID 匹配度是否为3%或更低?

    此致、

    Diego