This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92520-Q1:TPS92520输出电容值问题

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1477994/tps92520-q1-about-tps92520-output-capacitor-value-problem

器件型号:TPS92520-Q1

工具与软件:

您好、专家。

使用 tps92520时遇到问题。 在纠正 EMC 时、我将 TPS92520的输出电容从1uF 更改为4.7uF。

我目前的应用只是一串 LED、电流800mA、PWM 调光将被使用、调光频率为215hz、LED 串联只会同时打开和关闭。 我查看了手册并写道、在像素束或矩阵 LED 负载的应用中应注意电容值。

请帮助我检查电容变化中是否存在任何风险、或者应该注意哪些问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    一般来说、输出电容过大可能会导致矩阵管理器(LMM)中出现分流 FET 调光问题。  分流 FET 调光引起的快速瞬态会随电缆线束发生振铃、从而导致问题。  如果您只是执行 PWM 调光、那么您应该没问题、但请记住、部分输出电流会进入更改输出电容的阶段、这将消除打开 LED 时的延迟。  这意味着在低占空比下、线性度可能不是很好。  通过选择不同的电感并使用具有小型滤波电容器的铁氧体磁珠(而非大输出电容)、您可以降低输出端的输出噪声。   

    -fhoude.