This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG2100R044:应用查询

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG2100R044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476755/lmg2100r044-application-inquiry

器件型号:LMG2100R044

工具与软件:

团队成员、您好!

我将使用 LMG2100R044开始设计、使用半桥功率级控制另一个器件。
关于该器件、我有两个问题:  

1) 1)是否存在未定义器件输出或以我提供 Hi 和 LI 信号来说功能完全正常的启动阶段?

2) 2)附加的 Cbootstrap 电容器是否具有最大额定值? 您可以共享任何文档吗?

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Renan:

    为您提供的一些答案:

    1.从高层次看、GaN FET 是增强模式器件、这意味着除非在栅极上施加正电压、否则它们不会导通。 在启动期间、LMG2100器件必须监测低侧 FET 的 VCC 电压和高侧 FET 的 HB/HS 电压、其中每个 FET 都具有欠压锁定功能。
    根据断开 PGND/HB 的电压以及输入逻辑状态 HI/LI、"输出"开关节点(SW)将短接至 VCC 或高阻抗(如开路)。

    第7.3.2节:启动和 UVLO  的详细说明介绍了启动注意事项和逻辑表、请参阅此内容以了解详细说明。

    2.自举电容必须足够大以便能够保持高侧 GaN FET 开关所需的电荷、但不能过大以至于充电时间会影响开关周期。
    从我们的测试中可以看出、0.1 μ F 的陶瓷电容器是适用于大多数情况的最佳选择、我向您推荐。 如果您想分享您的特定开关条件、我们可以看看是否有任何突出的条件会使该建议无效。 根据我的经验、当所需的占空比非常大时、自举电源最常见的问题就会出现。 在这种情况下、低侧器件开启的时间不足以为自举电容器充电、这可能需要使用专用的高侧电源。  

    谢谢!
    Zach S  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    谢谢、澄清说明。

     理念是使用该器件通过矢量钳位调制来驱动逆变器。

     实际上、我们在特定条件下需要达到的脉冲宽度可能达到最大值10ms (最坏情况)。 这意味着增加的自举电容将超过建议的0.1uF。 这种情况下可能会出现问题? 内部自举二极管能够实现这一条件?

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Renan:

    感谢您添加更多澄清、我理解您现在为什么会有这些顾虑。
    这是周期性或矩阵转换器应用? 我们将这些视为逆变器领域中的新兴拓扑、并由团队成员进行处理。

    我需要联系我们的一个团队、探讨空间矢量调制问题、看看这是如何影响自举实现的。 我将在下周早些时候与您联系。
    同时、如果可以、请分享有关转换器的更多详细信息。

    谢谢!
    Zach S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    你好。

    请查看以下客户的回复:

    我们正在研究一个具有钳位调制的标准2级逆变器、因此我无法分享任何其他相关信息。

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Renan:

    不用担心,感谢反馈。 我已经联系了我们的 SEM 团队、他们在 SVM 方面有丰富的经验、明天我会再来回答。

    谢谢!
    Zach S