请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5146 工具与软件:
对于 LM5146自适应死区时间控制、我的理解是自适应死区时间控制电路将内部 MOSFET 栅极电压与1V 进行比较。 在比较器触发后、在开启另一个栅极信号之前存在延迟。 是这样吗? 内部延迟时间是多少? 如果可能、您能否分享典型的延迟值? 此外、数据表中是否有方框图或进一步的文档更详细地说明了此过程?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.