工具与软件:
您好:
下图是 LM5122MHX/NOPB 芯片特定应用外设电路的原理图。 输入电压 VIN+被 LDO 降压并稳定至输出 VCC (10V)来为芯片供电。 输入电压 VIN+通过 R151 (10k Ω)电阻器连接到芯片 CSP 引脚。 芯片 VCC (10V)正常供电、然后 UVLO 引脚电压除以1.5V (满足1.2V 以上的要求)。
电流故障现象为:
1.在室温下、不同的 VIN+上升斜率下(VIN+从0V 上升到28V)、芯片工作正常、LO 被驱动。 下图展示了室温下 VIN+28V 输入的测试波形(上升斜率为1V/ms、即 VIN+在28ms 内从0V 上升到28V)。 绿色 CH3通道是 VIN+上升波形、黄色 CH1通道是 LO 波形。
2.在-40℃ 的低温条件下、当输入 VIN+上升斜率为1V/ms (即 VIN+在28ms 内从0V 升至28V)时、芯片工作异常、LO 没有被驱动。 下图展示了-40℃ 低温条件下的测试波形、输入 VIN+28V (上升斜率为1V/ms、即 VIN+在28ms 内从0V 上升至28V)。 CH3通道的绿色为 VIN+上升波形、CH1通道的黄色为 LO 波形。
需要帮助分析以下问题:芯片在低温下、在特定的输入斜率范围内无法工作、以及相关机制说明