This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:UCC28740的开关频率

Guru**** 2494785 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1477791/ucc28740-the-switch-frequency-for-ucc28740

器件型号:UCC28740

工具与软件:

您好!

我已在另一个主题中提交了问题、您建议我们使用 ucc28740设计计算器、如果有任何参数需要修改、请参阅下面并提供您的评论。

BTW、如果有任何 变压器参数建议可以从供应商处定制、请提供建议? 谢谢。

上一个 E2E 链接: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476867/ucc28740-the-auxiliary-power-supply-design-issue-for-ucc28740/5670914#5670914

e2e.ti.com/.../1602.sluc487b.xlsx

e2e.ti.com/.../2768.PQ3220P12M420U.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    我们将按照收到的顺序审核您的问题。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    感谢您提供前一个链接。  

     

    我回顾了 Excel 工具、建议使用9.5匝数比的 NPS 和6。  这意味着本设计将以 DCM 模式和较低频率运行。   这与您的设计中的电流行为一致。

     

    该设计工具还建议的初级磁化电感大约为308uH。  您使用了420 μ H 的电感、进一步降低了工作频率。   这与您的设计中的电流行为一致。

     

    谈到使用此工具、我建议您选择变压器匝数比和+/-5%范围内的变压器初级磁化电感。 工具推荐的版本。  在大多数情况下、您需要为您的应用定制变压器。  我以前使用过 Wurth 和 GCI 来为我设计变压器。

     

     

    如果您选择变压器作为工具、建议它将在最大负载最小线路下以临界导通运行、并在80kHz 或更高频率下运行。  

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

     

    此致、