This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AD:警报消息中的电源按钮状态

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474212/tps65994ad-power-button-status-in-the-alert-message

器件型号:TPS65994AD
主题中讨论的其他器件:TPS65994TPS65994BF、TPS65994BH

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我想通过警报消息获取坞站上电源按钮的当前状态。 但我遇到了以下两个问题:

  1. 当电源按钮状态发生变化时、TPS65994不会产生中断。
  2. 我已经尝试轮询寄存器0x74 (接收到的警报数据对象)、但当我按下或释放电源按钮时、该值没有改变。

我使用的 PD 芯片是 TPS65994BF
我使用的坞站是 Dell K20A001
附件是我的 PJT 文件。 你有什么建议吗?
e2e.ti.com/.../7450.20231219_5F00_1_5F00_V540_5F00_560TU_5F00_TPS65994BH_5F00_F909_5F00_12_5F00_08_5F00_G6p4p32_5F00_docking-powerBTN.pjt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    一位 USB 专家将很快与您联系。  

    谢谢!

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供有关补丁固件版本的更多详细信息?  您提到了 BF ROM 版本、但项目文件中包含"BH"。  此外、不建议将"BF"用于新设计、应使用"BH"。

    您是否尝试过在 EVM 上重现此问题?

    谢谢。此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复、我再次检查了我使用的芯片、TPS65994BH、抱歉收到了错误信息。
    固件版本为"F909.12.06"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否从安全资源页面访问最新的 GUI 并更新至最新的固件补丁?

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 在修改了 PD3配置寄存器设置后解决了此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认和解决!