This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:在某些情况下 BAL_TIME 不会正确更新

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1477964/bq79616-q1-bal_time-does-not-get-updated-properly-in-some-cases

器件型号:BQ79616-Q1

工具与软件:

尊敬的:

我注意到 BQ79616-Q1存在一个奇怪的情况:我每秒从 BAL_TIME 轮询中读回剩余的时间值。 当我启用30s 平衡(0x02)时、我看到计时器值会反映该值、并每~10s 以5s 的步长向下计数、直到达到0。 这是正常现象、因为启用了自动奇偶校验。

问题:当我将均衡计时器设置为300秒(0x04)时、BAL_TIME 计时器值正确地更改为300秒、但之后根本不会改变。 只有在大约~600秒后、计时器值才正确达到零。 我不理解这种行为、此时我想知道这是否是此芯片的已知问题。 是否有其他错误? 您能否重现此情况?

对于60秒以上的值、这种行为似乎是一致的。

作为参考、我发送命令的方式如下:

(void)bq_write_register_stack(BAL_CTRL3_ADDR, BAL_TIME_GO | (channel << BAL_TIME_SEL_SHFT));

谢谢

Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、行为如下所示:

    如果计时器值<= 60s、器件会以5s 为步长减少剩余时间、对于上述值、则以300s 为步长减少剩余时间。 如果起始值大于60s、则不会从大阶跃转变到小阶跃。

    这种行为对于我的应用不是完美的、但是一致的。 我现在将关闭 TT。