请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ79616-Q1 工具与软件:
尊敬的:
我注意到 BQ79616-Q1存在一个奇怪的情况:我每秒从 BAL_TIME 轮询中读回剩余的时间值。 当我启用30s 平衡(0x02)时、我看到计时器值会反映该值、并每~10s 以5s 的步长向下计数、直到达到0。 这是正常现象、因为启用了自动奇偶校验。
问题:当我将均衡计时器设置为300秒(0x04)时、BAL_TIME 计时器值正确地更改为300秒、但之后根本不会改变。 只有在大约~600秒后、计时器值才正确达到零。 我不理解这种行为、此时我想知道这是否是此芯片的已知问题。 是否有其他错误? 您能否重现此情况?
对于60秒以上的值、这种行为似乎是一致的。
作为参考、我发送命令的方式如下:
(void)bq_write_register_stack(BAL_CTRL3_ADDR, BAL_TIME_GO | (channel << BAL_TIME_SEL_SHFT));
谢谢
Julian