工具与软件:
大家好、团队成员:
我们在电路中使用了 TPS2640电子保险丝来提供输入保护。 输入电压为24VDC、1A。 但施加输入电源时不会获得任何输出电压(测得的 O/P 电压为30mV)。 下面是供您参考的原理图:

请验证原理图、并帮助我们调试问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Amrit:
我们已经检查了连续性和焊料。 看起来不错。 然后、我将 TPS2640电路与其他电路 隔离、并将 FLT、SHDN、IMON 信号隔离、使其不会进入 MCU 引脚。 我们得到以下观察结果:
| Slno. | 引脚名称 | 引脚编号 | 电流 |
| 1. | FLT | 14. | 0V |
| 2. | SHND | 7. | 0.069v |
| 3. | IMON | 10. | 0V |
| 4. | UVLO | 3. | 1.36v |
| 5. | OVP | 5. | 0.933v |
| 6. | 能源 | 15、16 | 0.030伏 |
| 7. | 。 | 1、2 | 22.7伏 |
输出端出现0V 的原因可能是什么? 我已经 附上之前分享的有关原理图设计的 Excel 工作表。 并输入了要求、得到了该 IC 的电阻器、电容值。 请您同时验证我们的计算结果。 请告诉我如何处理后续调试步骤。