请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM74502-Q1 Thread 中讨论的其他器件:LM74502
工具与软件:
你好
我们的客户希望在 BMS 的断开开关中使用 LM74502
它们使用2个并联的 B2B FET。

MOSFET 使用 Infineon - IAUAN04S7N004、Rdson 为0.39m Ω。
预期的电源电压为 Vin -(Rdson * 100A)、对吧?
诊断时、它们使用开关来独立控制两个门。 它们可以读回电压 S1和 S2、以检查 FET 是否卡在打开或卡在关闭位置。
要检测电压、是否需要在每个电源上添加下拉电阻器?
Thx Martin