This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74502-Q1:用例断开开关

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476320/lm74502-q1-usecase-disconnect-switch

器件型号:LM74502-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LM74502

工具与软件:

你好  

我们的客户希望在 BMS 的断开开关中使用 LM74502

它们使用2个并联的 B2B FET。  

MOSFET 使用 Infineon - IAUAN04S7N004、Rdson 为0.39m Ω。

预期的电源电压为 Vin -(Rdson * 100A)、对吧?

诊断时、它们使用开关来独立控制两个门。 它们可以读回电压 S1和 S2、以检查 FET 是否卡在打开或卡在关闭位置。
要检测电压、是否需要在每个电源上添加下拉电阻器?

Thx Martin  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    是、预期的源电压正确。

    在 SRC 串联路径中添加2k 电阻将减慢关断速度、并且栅极到 SRC 将有一些电阻。

    此外、单独控制 FET 可能违反 GATE 至 SRC 规范。

    此致、

    Shiven Dhir