This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616EVM-021:请求丢失文件以编译项目:BQ7X61X-Q1-development//bq75614_sample_code_12-7-22添加了 CC 示例的示例代码

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616, BQ79616EVM-021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463847/bq79616evm-021-request-for-missing-files-to-compile-the-project-bq7x61x-q1-development-bq75614_sample_code_12-7-22-sample-code-with-added-cc-example

器件型号:BQ79616EVM-021
主题中讨论的其他器件: BQ79616

工具与软件:

您好!

我希望这封邮件能让您满意。 我正在处理一个项目、我发现提供给我的文件夹中缺少以下文件。 因此、我无法编译代码:

#include  
#include  

#include  
#include  
#include  "string.h"
#include  "F021.h"

您能给我发送必要的文件以便我继续项目吗?

驱动程序或库
BQ7X61X-Q1-开发
已批准
申请日期:
2024年08月31日














include 文件夹中不存在导致错误的所有文件、因此在编译时遇到了问题。

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elaheh:

    您是否已尝试重新安装 Code Composer 来获得缺少的.h 文件?

    此致、

    阿卜杜勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdel:

    收到 用于 BQ79616和 BQ79631 IC 评估板的 BQ79616EVM-021和 BQ7X61X-Q1-开发 源代码后、我尝试了使用 CCS Theia 1.4.1修改和调整程序以符合我的需求。

    当我将工程导入软件时、就会出现问题。 在德州仪器(TI)提供的项目文件中、.c.h缺少一些必需的和源文件、即使它们的名称在代码的其他部分也是如此。 由于缺少相关性、这会导致编译错误。

    此致、
    Elaheh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elaheh:

    请允许我一直到明天再与您讨论此问题。

    此致、

    阿卜杜勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdel:

    我希望您能表现得好。 我只是想跟进我们之前关于丢失的.h 文件的对话。 还有什么可以帮助我解决此问题吗? 如果能提供进一步的指导、我将不胜感激。

    此致、
    Elaheh