请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25171-Q1 工具与软件:
您好、支持团队:
我使 BQ25171-Q1充电器完全遵循数据表上的示例原理图、它将 使用400mA 电流为单节 LiFePO4电池充电。
然后、Vset 电阻器为82K (根据数据表上的表格、 为3.6V)、根据数据表上的公式、ISET 电阻器为750欧姆。
输入电压为12V、但测量的充电电流 仅为150mA。 我将 ISET 电阻更改为其他某个值、但它根本不会更改充电电流。

会出现什么问题?
提前感谢。