This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25171-Q1:ISET 电阻器的充电电流设置胜出##39;t 更改充电电流。

Guru**** 2494735 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25171-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1477392/bq25171-q1-the-charge-current-setting-by-the-iset-resistor-won-t-change-the-charging-current

器件型号:BQ25171-Q1

工具与软件:

您好、支持团队:

我使 BQ25171-Q1充电器完全遵循数据表上的示例原理图、它将 使用400mA 电流为单节 LiFePO4电池充电。  
然后、Vset 电阻器为82K (根据数据表上的表格、 为3.6V)、根据数据表上的公式、ISET 电阻器为750欧姆。

输入电压为12V、但测量的充电电流 仅为150mA。 我将 ISET 电阻更改为其他某个值、但它根本不会更改充电电流。

会出现什么问题?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NaN

    [报价 userid="573922" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1477392/bq25171-q1-the-charge-current-setting-by-the-iset-resistor-won-t-change-the-charging-current ]输入电压为12V、但测量的充电电流 仅为150mA。 我将 ISET 电阻器更改为其他某个值、但它根本不会更改充电电流。
    问题将是什么?

    BQ25171-Q1具有过热保护功能、可在芯片温度达到125C 时减小输出电流。  由于功率耗散的原因、器件可能达到了这个点。  检查 ISET 引脚、在稳压时应为1V、但在热调节期间、它会降低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bill。 我确实试图将输入电压降低到9V、6V 和5V、这样充电电流就不会改变。  无论输入电压和 ISET 电阻值如何、充电电流都保持147mA 至159mA、两个电路板的行为相同。 此外, 我试过的电池有不同的空载电压(不同容量). 但是、无论我更改初始条件、充电电流都保持低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NaN

    如何测量输出电流?

    输出中的电流表在其他测试设置中会产生问题、仪表分流器中的电阻是问题。