This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:1S1P 设计中的 BQ40Z50-R2周期计数未更新

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469188/bq40z50-r2-bq40z50-r2-cycle-count-not-updating-in-1s1p-design

器件型号:BQ40Z50-R2
Thread 中讨论的其他器件: BQ40Z50

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我一直在 μ 2~4系列应用中使用 BQ40Z50-R2、没有任何问题。 但是、我最近首次使用这种电量监测计设计了一个1S1P 电池组、但遇到了问题 周期计数不更新 将其刷写至导出的黄金映像之后。 以下是详细测试步骤:

  1. 编程为清理 SREC 文件(版本2.13) IC 中。
  2. 已加载配置的系统参数 电芯 ID 和执行了 校准 .
  3. 功能 0.2C 上的两个充/放电周期 、带有 充电后休息3小时 和 A 放电后休息5小时 . (随附的日志文件:NCA103450 re-golden 20250125)
  4. 已成功完成黄金学习过程、和 更新状态 更改为 0E. 或者会与 最大误差为1% . 循环计数正确增加到2 开始上升。
  5. 已导出 SREC + GG 文件 (随附:NCA103450重新黄金20250125)。
  6. 已刷写 导出的 SREC 插入新的 IC 并重复 两个充电/放电周期 . <<<<此时、 周期计数停止更新 .

提供中断 1月19日 ,我第一次遇到这个问题,并怀疑黄金图像没有正确地学习。 因此、开启 1月22日 我重新编程了 A 清洁 SREC 、重复整个学习过程、并确认再次出现相同的问题。

我一直在设计 每月2~4S 电池组 而且在多电芯设计中从未遇到过此问题。 不过、对于 1S1P 、刷新导出的参数后循环计数无法更新。

这可能是一个 固件版本2.13中存在错误 或者是否有需要为1S1P 应用程序调整的配置设置?

请您协助确定此问题的根本原因。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    是否可以接收  NCA103450重新黄金的20250125日志? zip 文件中接收到的日志文件中只有 NCA103450 re-rb 20250125.log、其中周期数不更新。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    我忘记附加日志文件了。 请查看附件。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    转换为.csv 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    是否可以运行两个充电/放电周期、其中器件使用.srec 后学习周期进行编程、并记录 Qmax 传递 Q 值? 这样我们就可以看到电量监测计在放电期间观察到的通过的电荷、电量监测计将在此处更新周期计数。 这也是在黄金映像日志中获取的。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    附件包含2个周期的充放电日志。 所有详细数据均已选定并记录。 QMax Passed Q 值计算正确、但周期计数仍未更新。 请检查附件。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您发送此日志文件、根据此文件和 golden 文件、所通过的电荷累积似乎在每个充电/放电周期后都不会复位为0。 在记录通过的电荷的情况下、是否可以运行相同的测试、并且每次充电/放电之间存在弛豫期?

    2周期测试:

    黄金级:

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    我们已在充电和放电后开始长时间休息进行测试。 但是、存在一个主要问题:在正常情况下、参数不应受电池是否存在的影响。 根据 IC 数据表、周期计数仅受 CCT 设置和周期阈值的影响。 但在我们的测试中、无论如何修改这些设置、周期计数都不会更新。 在1节串联配置中使用时、BQ40Z50中是否存在软件错误、即使在长时间的静止期后也无法更新周期计数?

    我们目前面临的挑战是、导出的参数不会反映周期计数的更新、因此无法将样本发送给客户进行测试。 此外、在未来的大规模生产和实际客户使用场景中、在使用前依靠休息时间是不切实际的。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    以下是重新测试的步骤:

    1. 将干净的版本2.13 SREC 文件写入 IC。
    2. 写入 GG 参数+电芯 ID +校准。
    3. 执行黄金流程:为电池充电、休息3小时、放电电池、休息5小时。(此时、循环计数更新。
    4. 导出 SREC 文件。
    5. 导出后、执行两个快速充电/放电周期、其间仅休息10分钟。(周期计数不再更新。)
    6. 再次执行黄金流程:充电、休息3小时、放电、休息5小时。( 周期计数仍不更新。)

    请参阅随附的文件:NCA103450重新测试20250209.zip。

    根据我们的测试、当使用干净的参数并通过黄金过程执行充电/放电时、周期计数会正确更新。
    但是、一旦导出 SREC 或重新对大规模生产 SREC 进行编程、周期计数就不再更新。

    此问题不会出现在2S 到4S 产品中。
    对于实际的大规模生产和客户使用、这种行为会有问题。

    您能否确认这是由固件错误造成的?
    (它是否与看门狗或一些引起问题的隐藏参数有关?)

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您分享这些信息、我们将就此与固件团队进行核实。 我还想确认一些其他事项:

    1) 1)在新日志文件中、在步骤5之后、通过的电荷似乎没有正确复位。 是否可以加载 srec、然后执行黄金周期、以查看这些快速充电是否会导致某种问题?

    2) 2)是否可以使用下面找到的最新版本固件尝试此操作? 如果这是固件的问题、则说明该固件可能包含在更新中。

    https://www.ti.com/tool/download/BQ40Z50-DEVICE-FW/R5-V5.05

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    这似乎是 F/W 问题。

    验证测试后、使用固件版本 Ver 1.06 、请执行以下步骤:

    1. 重新创建黄金映像
    2. 导出参数
    3. 重新刷新 SREC
    4. 校准
    5. 充电和放电

    周期计数更新成功 .

    不过、在使用时 固件版本2.08、2.11或2.13 周期数不更新 、无论使用何种测试方法。

    测试最新版本 R5固件 、但是 周期计数仍然不更新。

    您是否已向 F/W 团队确认? 他们是否对此问题有任何建议或见解?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    如果可能、请分享在 V1.06固件版本上运行的.log 文件、以便我们可以确认这是否是由固件引起的。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    请参阅附件。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢发送这些文件,在比较这两个文件时,似乎在两个文件之间的放电期间有一个差异,旧文件的通过电荷在~2100mA 左右,而这个新的日志文件是大约~2500mA 十六 在这些测试中是否有任何不同的做法(例如不同的电芯、校准等)可能导致类似的问题?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    实际的产品规格是 2500mA 4.4. 、因此、我们提供的最后一个文件包含客户打算用于大规模生产的最终参数设置。

    之前的文件基于 2270mA cell 、使用不同的电路板对其进行各种验证。 最初出现问题时、我们不确定是由电路板还是参数设置引起的。 因此、我们进行了传导 交叉验证测试 使用2270mA 电池和不同的电路板。

    接下来、请重点了解 2500mA 4.0配置 以获得任何改进。 如果需要任何其他测试数据、请告诉我。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    抱歉耽误您的时间、从我的最终 E2E 似乎不允许我访问之前发送的文件(也看不到它们的链接)、是否可以重新共享 V1.06日志文件+.gg 文件、V2.08将完成相同的充电-休息-放电周期、电量监测计会有足够的休息时间来重置通过的电荷测量。 如果我们有处于相同情况下的数据、并且一次更新 CC、另一次不更新、我可以将其提交给我们的固件团队以确认这是否是内部问题。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    我将通过电子邮件向您发送文件。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    明白了、我已经收到文件。 我将关闭该主题、因为我们已转至电子邮件。

    此致、

    Anthony