请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7H1121-SP 工具与软件:
您好、E2E 支持团队、
我正在考虑在设计中使用 TPS7H1121-SP、我想知道除了数据表表8-1中列出的电阻值之外的电阻值是否可以用于更好地调节电流限制值。
例如、假设我希望将限值设置在0.4A 和0.5A 之间、我可以使用365k 电阻器(或串联电阻的组合)来实现吗?
谢谢!
日尔曼。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、E2E 支持团队、
我正在考虑在设计中使用 TPS7H1121-SP、我想知道除了数据表表8-1中列出的电阻值之外的电阻值是否可以用于更好地调节电流限制值。
例如、假设我希望将限值设置在0.4A 和0.5A 之间、我可以使用365k 电阻器(或串联电阻的组合)来实现吗?
谢谢!
日尔曼。