This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:用于充电和放电的不同引脚

Guru**** 2494645 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473820/bq25703a-different-pins-for-charging-and-discharging

器件型号:BQ25703A

工具与软件:

您好、TI 团队:

我正在使用的 BQ25703ARSNT 是根据您的评估模块原理图、数据表和6712.BQ2571X_SchemocarsNT 完全设计的  Checklist_Calculation。 到目前为止、一切看起来都不错。 该问题出现在设计期间、最终产品将其电池更换为容量约为3000mA 4.52的2节锂离子电池组(7.2V)。 我知道此 IC 可以解决这个问题、但这不是问题、但问题是新电池组现在具有用于充电和放电电流的独立引脚。

TI 是否提供有关如何实现此类设计的示例或信息? 就我而言、我认为可以实施一些控制电路、根据 是否连接了外部电源在引脚之间进行切换、但我可以使用您的观点。

提前感谢您、

预拖动

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Predrag、

    是否可以将充电和放电引脚连接在一起?  我们的 VBAT 端子是双向的。  

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    Im 尚不确定 Im 目前正在等待电池发货以及其规格。 我意识到、如果是这种情况、就包含 Im 并且一切都正常、但让我们假设这是不可能的。

    您还有其他选择吗?

    感谢您的答复、

    预拖动

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Predrag、

    如果您只使用 BQ25703A 进行充电、我们可以使用这种方法。  

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是答案 Im 希望不幸。 电池组不允许连接充电和放电引脚。  

    有没有方法可以使用具有两个引脚的 BQ25703A?您能否提供一个原理图、以便实施可根据电池充电或放电事实在两个引脚之间更改的设计?

    被遗忘了很多

    预拖动

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是我要实施的方案。 与仅使用 BQ25703A 充电相同。