工具与软件:
您好、TI 团队:
我正在使用的 BQ25703ARSNT 是根据您的评估模块原理图、数据表和6712.BQ2571X_SchemocarsNT 完全设计的 Checklist_Calculation。 到目前为止、一切看起来都不错。 该问题出现在设计期间、最终产品将其电池更换为容量约为3000mA 4.52的2节锂离子电池组(7.2V)。 我知道此 IC 可以解决这个问题、但这不是问题、但问题是新电池组现在具有用于充电和放电电流的独立引脚。
TI 是否提供有关如何实现此类设计的示例或信息? 就我而言、我认为可以实施一些控制电路、根据 是否连接了外部电源在引脚之间进行切换、但我可以使用您的观点。
提前感谢您、
预拖动