工具与软件:
我在开环中测试了 ucc28950、您在前面的讨论中提到了这一点
我在电压跟随器模式下连接了误差放大器、并在 EA+引脚上施加了可变电源、但仍输出零。
SS 引脚的电压已经在前面的讨论中提到过
请帮我解决这个问题
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
感谢您分享链接。 看起来还为另一位应用工程师提供了关于开环设计故障排除的指导。
如果软启动电压上升并且您的设计没有输出、则可能存在以下问题之一。
以下链接将为您提供应用手册、可用于仔细检查您的设计。
还有一个关于检查变压器匝数比的部分。 应用手册中还提供了指向 Excel 工具的链接、您也可以使用该工具检查您的设计。
https://www.ti.com/lit/gpn/ucc28950
我相信、解决1到3个问题后、您的设计应该可以正常工作。
感谢您关注德州仪器(TI)产品。 如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。
此致、