This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:开始充电以进行学习周期。

Guru**** 2494795 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475848/bq34z100-r2-start-of-charge-for-learning-cycle

器件型号:BQ34Z100-R2

工具与软件:

大家好、我有一个简短的问题可能是我在学习周期中遇到问题的原因。 文档中显示:"...如果从未设定 VOK、这意味着它不会在电池电量耗尽时启动..." "电池电量耗尽"是否意味着从0% SOC 开始? 我使用铅酸电池进行学习周期、这些电池在放电至0%之后、它们会在休息时升高电压。 我该如何处理此问题? 真的需要在放松后以0% SOC 开始充电以设置 VOK 吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在使用什么 Chemid?

    与该化学物质和您的细胞相关的 DOD%误差是多少?

    您是否在本文档开头正确配置了参数?  实现成功的学习周期

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    创建自己的配置 e2e.ti.com/.../4431.new_5F00_one_5F00_learn_5F00_cycle.zipFiles。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用两个12V、26Ah 串联电池、提供24V 电压。 我还使用打印稿中列出的0803 ChemID:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ChemID 具有1%的 DOD 误差。