This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92620-Q1:器件和热共享电阻器功率耗散计算表

Guru**** 2494645 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92620-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1477023/tps92620-q1-device-and-thermal-sharing-resistor-power-dissipation-calculation-sheet

器件型号:TPS92620-Q1

工具与软件:

您好!

请在下面找到我的问题。

1.我想知道您是否有 TPS92620-Q1器件和热共享电阻的计算数据表、以便查看每个输入电压的功率耗散和电流图。

2.在 LED 开始亮起时、仅由 OUTx 打开? 或由 OUTx 和 RESx 来控制?

我想知道 RESx 干预的时机。

3.如何计算 RESx 和 OUTx 的压降?

4.在 LED 开路等故障情况下,如果只有一个 LED 串输出通道出现故障,另一个通道也会出现故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanghyeop:

    1.我想知道您是否有 TPS92620-Q1器件和热共享电阻的计算数据表、以便查看每个输入电压的功率耗散和电流图。

    可以在 TPS92620-Q1产品页面的"设计和开发"下找到外部元件计算器工具。 您可以参阅计算器工具中标记为"RES power distribution"的页面。

    https://www.ti.com/tool/download/TPS92620-CALC 

    2.在 LED 开始亮起时、仅由 OUTx 打开? 或由 OUTx 和 RESx 来控制? 我想知道 RESx 干预的时机。

    我们仅指定的上升和下降时间  总计 输出电流。  您需要了解 OUTx 和 RESx 之间的确切时序是否有具体原因?  通常、重要的是总输出电流斜坡的时序。

    3.如何计算 RESx 和 OUTx 的压降?

    压差电压是指压差。 在数据表的电气特性部分中指定了压降电压

    4.在 LED 开路等故障情况下,如果只有一个 LED 串输出通道出现故障,另一个通道也会出现故障?

    请参阅数据表第6.3.9节中的故障表、以及第6.3.7节中的详细故障说明。

    此致、

    Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的反馈!

    关于问题4、我想多看一点。

    我对故障表有一点困惑、在 LED 开路故障的情况下、如果 OUT1 LED 灯串断开、OUT2 LED 灯串会自动关闭?

    如果没有、我们如何构建一个用于关闭 LED 开路故障中所有输出通道的电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanghyeop:

    如果在通道1上检测到 LED 开路、则故障总线将通过3mA 恒定下拉电流拉至低电平。 如果 FAULT 总线为低电平、则其他通道会关闭。

    此致、

    Zach