工具与软件:
大家好、我希望了解 TPS6594-Q1型号(如 TPS65940400、TPS65941515、TPS65941319、TPS6594133等)中降压稳压器和 LDO 的默认电压输出和 NVM 设置。 公开数据表提到了 NVM 定义的默认值、但缺少特定于变体的详细信息。 是否有适用于这些器件的技术参考手册或 NVM 映射? 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、我希望了解 TPS6594-Q1型号(如 TPS65940400、TPS65941515、TPS65941319、TPS6594133等)中降压稳压器和 LDO 的默认电压输出和 NVM 设置。 公开数据表提到了 NVM 定义的默认值、但缺少特定于变体的详细信息。 是否有适用于这些器件的技术参考手册或 NVM 映射? 谢谢!
尊敬的 Amir:
可以在不同型号的用户指南中找到不同配置的 NVM 特定详细信息-这些用户指南讨论 NVM 以及如何将其与特定 MPU/SOC 配合使用。 您可以在技术文档区域下的产品文件夹中找到它们: https://www.ti.com/product/TPS6594-Q1#tech-docs
TPS65940400是器件的空白版本、因此那里没有预先加载的东西。
| 适用于 Sitara AM65处理器的 TPS65941319-Q1 PMIC 用户指南 |
| 使用 TPS6594133A-Q1 +双 HCPS 为隔离式电源组的 Jacinto 7 SoC 供电 |
使用 TPS6594-Q1和 LP8764-Q1为 DRA821供电(修订版 A)
PDN-1A 用户指南之使用 TPS65941213-Q1和 LP876411B4-Q1 PMIC 为 J721E 供电
|
适用于 J721E 和 PDN-0B 的 TPS65941212-Q1和 TPS65941111-Q1 PMIC 用户指南(修订版 B) |
PDN-0C 用户指南之使用优化的 TPS65941213-Q1和 TPS65941111-Q1 PMIC 为 J721E 供电(修订版 A)
尊敬的 Katie:
非常感谢您的快速回复。 我已经检查了这些文件。 我找不到以下器件的任何参考:
TPS6594133
TPS65941421
TPS65941120
因此、我想最好的方法是使用空白 TPS65940400器件(到目前为止都没有提到这是空白版本)、并使用所需设置对其进行编程。 TI 未对这些器件型号做出说明。
PS:我在这里发现了另一个提及: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1288601/tps6594-q1-questions-about-tps6594-q1-tps6593-q1
尊敬的 Amir:
感谢您告诉我您仍未找到的器件型号:
TPS6594133器件型号太短-在本例中、我想您指的是 TPS6594133A、其链接为 https://www.ti.com/lit/pdf/slvuci2
TPS65941421和 TPS65941120用户指南在此处-(很抱歉在我之前的列表中遗漏了它): www.ti.com/lit/pdf/slvucj9 "TPS65941120-Q1、TPS65941421-Q1和 LP876411B5-Q1适用于 J721S2的 PMIC 用户指南、PDN-0A"
方法通常是:
1.确定要为哪个处理器或 SoC 供电。
2.请参阅我们的用户指南和系统解决方案、了解我们是否已经有针对该配置的参考电源设计和 OPN
3.如果您使用的 SoC 并非我们没有参考设计、请查看现有配置是否能够满足您的需求、或者使用我们的 可扩展 PMIC GUI 从空白器件开始工作 、以确定您自己的配置(GUI 的用户指南如下: https://www.ti.com/lit/pdf/SLVUBT8)
此致、
Katie
尊敬的 Amir:
通常在进行初始开发时、我们的客户会首先自行使用 EVM 板进行一些评估或早期开发-您可以使用我们的 GUI 对 EVM 上多次(EEPROM 存储器)的 TPS6594进行编程。 EVM 用户指南和 GUI 用户指南介绍了如何 使用这两个工具:
然后、您可以转到自己的电路板、但通过 I2C 或 SPI 刷写该器件、无论是来自 EVM 还是其他器件。 我们在此处提供了有用的编程指南: 可扩展 PMIC NVM 更新指南(修订版 A)
此致、
Katie
尊敬的 Katie:
[报价用户 id="54686" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1477374/tps6594-q1-default-nvm-settings-for-tps6594xxxx-variants/5672892 #5672892"]TPS6594x 评估模块用户指南(修订版 A)[/QUOT]是一个非常有用的文档。 我将转到硬件设计、如果初始设置存在任何问题、我还会回来。