工具与软件:
你好。
我对 前一个案例的回答有一些问题。
请帮我回答。
1、Load Mode/SELECT = 0x81是否对应于 AVG P 最后一次运行寄存器?


、当 Load Mode/SELECT = 0x81时、AVG P 上次运行是否用于 FCC 和 RM 仿真?
3、关于负载选择= 0和负载选择= 1之间的差异、我的理解如下:
当 LOAD SELECT = 0时、仿真会使用上次运行的现有 AVG I/P 的固定值。 这两个寄存器在放电期间不会更新。
当 LOAD SELECT = 1时、放电持续时间超过500秒后、将更新这两个寄存器、并且这两个寄存器中的值将用于仿真。
请确认我的理解是否正确?
如果有任何错误、请告诉我具体的差异。
4、在 TRM 中、关于上次运行 AVG I 和上次运行 AVG P 的更新条件、我的理解是:Ω
需要持续放电(放电电流大于[DSG Current Threshold])超过500秒。
只有在这之后、才会以1秒的周期进行 I 和 P 的平均计算、并在放电结束后更新 AVG I 上次运行和 AVG P 上次运行。
请确认我的理解是否正确?
如果有任何遗漏或错误、请告诉我详细的更新条件。

5、上次运行的 AVG P 单位为0.1h。 使用公式 Design Capacity/(AVG P Last run * 0.1)计算后、单位 mA 是否是? 为什么不是 mW?
6、如果计算出的 AVG P 最后一次运行的单位为 mA、那么该寄存器如何在电源模型中模拟 FCC 和 RM?
您好、针对之前case中的回复、有一些疑问、请帮忙解答下。
、对应的寄存器是AVG Load Mode/SELECT=0x81、RUN吗?P last
2、Load Mode/SELECT=0x81、是使用AVG P last RUN进行FCC、RM仿真吗?
3、0和load 负载选择= 1的区别 选择=我的理解是 Ω、 Ω:
0时、使用已有的AVG 选择=Δ I I/P 最后 RUN的固定值进行仿真。在放电期间不会去更新这两个寄存器。Ω
1时、放电超过500秒后、会更新这两个寄存器、并使用这两个寄存器的值、进行仿真。选择= 8 Ω
请确认理解是否一致?如有错误、请告知具体的区别?μ A
4、在TRM中、针对AVG I last RUN和AVG P last RUN的更新条件、我的理解是:需要连续放电(放电电流 Δ<DSG Current Threshold])、超过500秒以后、才会按照1秒的周期对I和P进行平均计算、并在放电结束后对AVG I last RUN进行更新。请确认理解是否一致?如有遗漏或错误、请告知详细的更新条件?P last RUN和AVG μ s
5、AVG P Last RUN的单位是0.1h Rate、使用Design Capacity/(AVG P Last run*0.1)的公式计算后、单位是mA吗?为什么不是mW?
6、如果AVG P Last RUN计算后的单位是mA、那么该寄存器在在Power model下、如何对FCC、RM进行仿真?Ω