This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:BQ27426:关于 AVG I/P 上次运行的问题

Guru**** 2494795 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473795/bq27426-bq27426-question-about-avg-i-p-last-run

器件型号:BQ27426

工具与软件:

你好。

我对 前一个案例的回答有一些问题

请帮我回答。

1、Load Mode/SELECT = 0x81是否对应于 AVG P 最后一次运行寄存器?

、当 Load Mode/SELECT = 0x81时、AVG P 上次运行是否用于 FCC 和 RM 仿真?

3、关于负载选择= 0和负载选择= 1之间的差异、我的理解如下:
当 LOAD SELECT = 0时、仿真会使用上次运行的现有 AVG I/P 的固定值。 这两个寄存器在放电期间不会更新。
当 LOAD SELECT = 1时、放电持续时间超过500秒后、将更新这两个寄存器、并且这两个寄存器中的值将用于仿真。
请确认我的理解是否正确?

如果有任何错误、请告诉我具体的差异。

4、在 TRM 中、关于上次运行 AVG I 和上次运行 AVG P 的更新条件、我的理解是:Ω

需要持续放电(放电电流大于[DSG Current Threshold])超过500秒。

只有在这之后、才会以1秒的周期进行 I 和 P 的平均计算、并在放电结束后更新 AVG I 上次运行和 AVG P 上次运行。

请确认我的理解是否正确?

如果有任何遗漏或错误、请告诉我详细的更新条件。

5、上次运行的 AVG P 单位为0.1h。 使用公式 Design Capacity/(AVG P Last run * 0.1)计算后、单位 mA 是否是? 为什么不是 mW?

6、如果计算出的 AVG P 最后一次运行的单位为 mA、那么该寄存器如何在电源模型中模拟 FCC 和 RM?

您好、针对之前case中的回复、有一些疑问、请帮忙解答下。  

对应的寄存器是AVG Load Mode/SELECT=0x81、RUN吗?P last

2、Load Mode/SELECT=0x81、是使用AVG P last RUN进行FCC、RM仿真吗?

3、0和load 负载选择= 1的区别 选择=我的理解是 Ω、 Ω:

 0时、使用已有的AVG 选择=Δ I I/P 最后 RUN的固定值进行仿真。在放电期间不会去更新这两个寄存器。Ω

 1时、放电超过500秒后、会更新这两个寄存器、并使用这两个寄存器的值、进行仿真。选择= 8 Ω

请确认理解是否一致?如有错误、请告知具体的区别?μ A

4、在TRM中、针对AVG I last RUN和AVG P last RUN的更新条件、我的理解是:需要连续放电(放电电流 Δ<DSG Current Threshold])、超过500秒以后、才会按照1秒的周期对I和P进行平均计算、并在放电结束后对AVG I last RUN进行更新。请确认理解是否一致?如有遗漏或错误、请告知详细的更新条件?P last RUN和AVG μ s

5、AVG P Last RUN的单位是0.1h Rate、使用Design Capacity/(AVG P Last run*0.1)的公式计算后、单位是mA吗?为什么不是mW?

6、如果AVG P Last RUN计算后的单位是mA、那么该寄存器在在Power model下、如何对FCC、RM进行仿真?Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    #1:根据设置、监测计将使用 Avg I 或 Avg P Last Run 进行容量预测。

    第二:是的。

    第3名:没有 只要电量监测计具有足够的放电数据来计算合理的平均值、Avg I 和 P Last Run 就会更新。 这与负载模式设置无关。

    #4:理解原则上是正确的。

    #5:如果使用 Load Mode = 1、则需要使用 Design Energy、而不是 Design Capacity。 请参阅 TRM 表7-9。

    #6:它不是 mA。 它是 CW (以原生测量仪表单位表示)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    感谢您的支持。

    1、AVG P 上次运行是如何用于 FCC、RM 和 RA 表的仿真的? 公式是什么?

    我的理解如下:首先、使用上一次运行的 AVG P 和电流电压来计算电流( 计算 )、然后通过公式"V (DOD[I]、T)= OCV (DOD[I]、T)- 计算 x R (DOD[i]、T)"。

    我的理解是否正确?

    #2:是。

    2、根据您的回答、并未提及 Load Select = 0和 Load Select = 1之间的差异。 让我重新解释一下这个问题:

       2.1当 Load mode = 0且 Load Select = 0时、AVG I 上次运行是如何更新的? Fuelgauge IC 使用哪些参数进行 FCC 和 RM 仿真?

       2.2当 Load mode = 0且 Load Select = 1时、AVG I 上次运行是如何更新的? Fuelgauge IC 使用哪些参数进行 FCC 和 RM 仿真?

       2.3当 Load mode = 1且 Load Select = 0时、AVG P 最后一次运行是如何更新的? Fuelgauge IC 使用哪些参数进行 FCC 和 RM 仿真?

       2.4当 Load MODE = 1且 Load Select = 1时、AVG P 最后一次运行是如何更新的? Fuelgauge IC 使用哪些参数进行 FCC 和 RM 仿真?
    #3:否 只要电量监测计具有足够的放电数据来计算合理的平均值、Avg I 和 P Last Run 就会更新。 这与加载模式设置无关。[/QUOT]

    、Ω 当 Load mode = 1时、我的理解是 AVG P 上次运行的计算公式是正确的 设计能量/(上一次运行 AVG P * 0.1) 的单位是 mW?

    [报价 userid="7020" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473795/bq27426-bq27426-question-about-avg-i-p-last-run/5658177 #5658177"]#5:如果您使用 Load Mode = 1、而不是 Design Capacity、则需要使用设计能源。 请参阅 TRM 表7-9。

    1、AVG P Last RUN是如何用于FCC、RM、RA Table仿真的?公式是什么?Ω

    我的理解是:先使用AVG P 最后 RUN和当前的电压、计算出电流CalcI、再通过"

    V (DOD[i]、T) = OCV (DOD[i]、T) - CalcI x R (DOD[i]、T)进行仿真。

    理解是否正确?μ A

    2、根据您的回复、没有提取到Load 选择= 0和Load 选择= 1的区别。重新描述下问题:选择= 1 Ω

    2.1、MODE=0 0时、负载选择= RUN是怎么更新的?FuelgaugeIC的FCC、RM使用什么参数进行仿真的?AVG I LOST μ s

    2.2、MODE=0 1时、负载选择= RUN是怎么更新的?FuelgaugeIC的FCC、RM使用什么参数进行仿真的?AVG I LOST μ s

    2.3 、MODE=1 0时、负载选择= RUN是怎么更新的?FuelgaugeIC的FCC、RM使用什么参数进行仿真的?Ω AVG P 最后1 μ s

    2.4、模式=1 1时、负载选择=  RUN是怎么更新的?FuelgaugeIC的FCC、RM使用什么参数进行仿真的?Ω AVG P 最后 Ω

    #3:否 只要电量监测计具有足够的放电数据来计算合理的平均值、Avg I 和 P Last Run 就会更新。 这与加载模式设置无关。[/QUOT]

    3、AVG P Last RUN的计算公式为:设计能耗/( AVG P last run*0.1 )、单位为mW。理解是否正确?

    [报价 userid="7020" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473795/bq27426-bq27426-question-about-avg-i-p-last-run/5658177 #5658177"]#5:如果您使用 Load Mode = 1、而不是 Design Capacity、则需要使用设计能源。 请参阅 TRM 表7-9。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:它不是很简单,但概念是正确的。

    2:无论负载模式/选择设置如何、Avg I 和 P 都将更新。 Load Mode / Select 影响电量计使用此信息的方式、而不是其生成方式。

    3:这就是如何将平均 P 上次运行转换为能量单位、正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    感谢您的支持。

    1 μ A 当、持续1000秒以上时、如果电量监测计模拟 FCC 和 RM、则 LOAD SELECT = 0和 LOAD SELECT = 1之间有何差异?

    2:无论负载模式/选择设置如何、均更新 Avg I 和 P。 加载模式/选择会影响电量计使用此信息的方式、而不是生成信息的方式。

    2、对应于负载选择= 0和负载选择= 1的 AVG I/P 最后运行寄存器的更新条件有何差异?

    [报价 userid="550555" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473795/bq27426-bq27426-question-about-avg-i-p-last-run "]

    4、在 TRM 中、关于上次运行 AVG I 和上次运行 AVG P 的更新条件、我的理解是:Ω

    需要持续放电(放电电流大于[DSG Current Threshold])超过500秒。

    只有在这之后、才会以1秒的周期进行 I 和 P 的平均计算、并在放电结束后更新 AVG I 上次运行和 AVG P 上次运行。

    [报价]

    1、放电超过1000秒、电量计 仿真FCC和RM时、LOAD SELECT=0 和load SELECT= 1有什么区别?

    2、0和Load 负载选择=、对应的AVG 选择= 1 RUN寄存器的更新条件、有什么区别?I/P 最后1 μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 Load Select = 0、则电量监测计使用前一次放电(导致更新 Avg I/P Last Run)的平均负载(电流或功率)来估算放电期间的容量。

    如果 Load Select = 1、则电量监测计使用当前的平均负载(从放电开始算起)。

    基于负载选择的更新条件没有差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Dominik、

    感谢您的支持。

    结合本例中的所有问题、理解安排如下:

    当 Select = 0时、使用 AVG I/P 上次运行进行仿真。 更新放电停止后上次运行的 AVG I/P。
    当选择= 1时、
      如果放电时间小于500秒、请使用 AVG I/P 上次运行进行仿真。
      如果放电时间超过500秒、请使用从放电开始到现在(现在为 AVG I/P)的平均电流/功率进行仿真。
      放电停止后、使用平均电流/功率(现在为 AVG I/P)更新上次运行的 AVG I/P。
    上述理解是否正确?

    [报价 userid="550555" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473795/bq27426-bq27426-question-about-avg-i-p-last-run "]

    4、在 TRM 中、关于上次运行 AVG I 和上次运行 AVG P 的更新条件、我的理解是:Ω

    需要持续放电(放电电流大于[DSG Current Threshold])超过500秒。

    只有在这之后、才会以1秒的周期进行 I 和 P 的平均计算、并在放电结束后更新 AVG I 上次运行和 AVG P 上次运行。

    [报价]

    Δ 当Select 0时、使用AVG I/P Last RUN进行仿真。放电停止后、对AVG I/P Last RUN进行更新。μ s

    当Select = 1时、放电500秒、使用AVG <Δ V I/P last RUN仿真、放电500秒后、使用放电开始到现在的平均电流功率、进行仿真。当放电停止后、使用平均电流 RUN进行更新。/Δ V (AVG I/P)功率AVG /Δ V I/P last P对AVG Δ V

    上述理解是否正确?μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电量监测计将在放电开始时使用 Avg I/P 进行负载选择0和1的仿真。 它将切换到显示放电期间的平均放电、具体取决于 Load Select。 500s 约为放电后的平均 I/P 更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨 Dominik、
    很抱歉、我仍然不理解您的回答。
    1、关于 AVG I/P 上次运行寄存器的更新条件:放电超过500秒后、寄存器在放电期间还是放电结束后更新?
    2、当 SELECT = 0时、是否用于仿真的 AVG I/P 上次运行寄存器?
    3 μ s 当、= 1时、AVG I/P 上次运行寄存器是否不用于仿真? 而是从电流放电开始到当前所用的平均值吗? 它与放电时间无关吗?
    4、如果陈述3不正确、请告诉我当选择= 1时、Fuelheader IC 用于模拟的值及其与放电时间的关系?
    5、如果陈述3正确、是否意味着本例开头对问题2的回答错误?
    [报价 userid="550555" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473795/bq27426-bq27426-question-about-avg-i-p-last-run ]2、当加载模式/选择= 0x81时、AVG P 上次运行是否用于 FCC 和 RM 仿真?[/QUOT]

    抱歉、对您的回复还是不理解。μ A

    1、AVG I/P 最后 RUN寄存器更新条件:放电超过500秒后、在放电期间更新还是放电结束后更新?μ s

    2、SELECT = 0时、使用AVG I/P LAST RUN寄存器进行仿真?μ s

    3、SELECT = 1时、不使用AVG I/P LAST RUN寄存器进行仿真。而是使用本次放电开始到当前的平均值?与放电时间无关?μ s

    4、如果3错误、请告知Select = 1时、FuelgaugeIC使用什么值进行仿真?与放电时间的关系?Ω

    5、如果3正确、那么之前的回复是错误的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.放电停止后、将更新上次平均 I/P 运行。

    2.负载选择= 0:电量监测计使用上次运行的 Avg I/P 进行仿真。

    3.负载选择= 1:电量监测计使用放电开始时(以及弛豫期间)的初始仿真上次运行 Avg I/P。 放电开始后、电量监测计开始计算当前平均放电负载、并将其用于放电期间的后续仿真。 请注意、电量监测计不会在放电期间根据当前的平均放电情况更新上次运行的 Avg I/P。 这两个参数在放电后更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好、Dominik

    我理解、Thans。

    1 μ s 当 LOAD、= 1时、从放电开始计算电流平均放电负载需要多长时间?
    2、当 LOAD SELECT = 1时、是否有相应的记录器在 Fuelheight IC 中用于获得当前平均放电负载?
    3、如果2没有相应的寄存器、那么如何计算电流平均放电负载? 它是电流*电压的积分吗?

    1、负载选择= 1时、放电开始-->计算出当前的平均放电负载、需要多久的时间?

    2、负载选择= 1时、当前的平均放电负载、有没有对应的寄存器可以获取?Ω

    3、如果# 2没有对应的寄存器、那么如何计算当前的平均放电负载?电流*电压的积分?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    #1:它立即开始。

    第2名:没有

    #3:它实际上是通过的电荷/时间