工具与软件:
我正在使用 LM5185设计直流/直流反激式转换器。 输入为9V 至80V。 输出为5V/2A。
首先 webench 不允许我将80V 作为最大值 电压。
然后我使用78V 作为最大电压。
但是、如果我在底部放置9V 输入2A 输出来进行计算。 输出电压仅为2.21V。
这在 PSpice 仿真中也是如此。 它在9V 电压下不能驱动2A 输出吗?
谢谢
球童
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我正在使用 LM5185设计直流/直流反激式转换器。 输入为9V 至80V。 输出为5V/2A。
首先 webench 不允许我将80V 作为最大值 电压。
然后我使用78V 作为最大电压。
但是、如果我在底部放置9V 输入2A 输出来进行计算。 输出电压仅为2.21V。
这在 PSpice 仿真中也是如此。 它在9V 电压下不能驱动2A 输出吗?
谢谢
球童
Caddie、您好!
抱歉。 请始终为您的原理图设计使用设计计算器。 LM5185-Q1应能够在 VIN=9V 的情况下提供5V/2A 输出、而不会 出现任何问题。 在附件中、您可以找到我使用您的规格准备的计算器设计。 WEBENCH 对 LM5185-Q1没有用处、因为它展示了其中存在一些问题、因此请避免对其使用符号。 我的团队将着手解决该问题。
e2e.ti.com/.../LM5185_2D00_DESIGN_2D00_CALC-Jabil-Inc.xlsx
谢谢你
Jing、
很抱歉混淆。 Lmag 采用 Vin_nom 和 NPS、具有 Vin_min 请查看随附的 Vin_nom=48V 的更新设计计算器。 关于 PSpice 模型、您能否分享原理图和波形的屏幕截图、以便我为您提供更好的帮助? 请展示(VIN-GNDP)、(GATE -GNDP)、(CS-GNDP)、(VOUT - GNDS)。
谢谢你
e2e.ti.com/.../2086.LM5185_2D00_DESIGN_2D00_CALC-Jabil-Inc.xlsx
Jing、
如果 Cout 值较大、建议同时使用陶瓷电容和电解电容。 建议使用陶瓷电容器来实现较低的 ESL 和较高的 SRF、而电解电容器具有较高的 SRF、但它们可以提供更高的电流密度能量存储。 例如、在 EVM 中(见下文)、它使用2个10uF 陶瓷电容器和1个33uF 电解电容器。 另外、请注意计算器建议的 Cout 值。 Cout 值基于0.2%的纹波电压、但不需要如此低、1%足够低(取决于您的设计要求)、因此您可以降低建议的 Cout 值。
谢谢你