This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:将 TPS65941515型号用于 DRA821时的详细信息

Guru**** 2494955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476723/tps6594-q1-details-when-using-the-tps65941515-variant-for-the-dra821

器件型号:TPS6594-Q1
主题中讨论的其他器件:DRA821

工具与软件:

我将使用用户指南来集成 TPS65941515-Q1电源管理
集成到系统中、为汽车类 Jacinto 7 DRA821处理器供电。

我正在创建原理图时查找有关电气方面的详细信息。 例如:

1/降压转换器1和2输出连接在一起。 电感器使用的值(和电流)是多少?
2/如何连接反馈引脚 FB_B1和 FB_B2?
3/降压转换器3和4输出连接在一起。 电感器使用的值(和电流)是多少?
4/如何连接反馈引脚 FB_B3和 FB_B4?

谢谢!
Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    您在此处参考 的用户指南是:适用于 Jacinto 7 DRA821 (PDN-2A)的单 PMIC 用户指南

    1)

    2) 2)请选择  11布局
    11.1布局指南

    请参见数据表、了解有关如何将降压转换器1和2以及降压转换器3和4的伪差分对连接的详细信息

    3) 3)请参阅上述内容

    4) 4)请参阅上述内容

    BR、

    尼古拉斯·麦克纳马拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas

    谢谢、我注意到电感器的值为220nH。

    5)、但我看不到电感器的任何电流额定值(我打算使用5V PVIN_B1-5)。

    6)在布局指南(使用1515型号)中、我无法看到如何连接引脚22 FB_B1、引脚21 FB_B2、引脚49 FB_B3、引脚50 FB_B4。

    谢谢!

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    我将尝试找到 BUCK12和 BUCK34组合的布线示例。

    此外、我将在明天一天结束时介绍饱和电流规格。

    BR、

    尼古拉斯·麦克纳马拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    5)以下是数据表和用户指南中包含器件设置的屏幕截图:

    降压稳压器1、2、3和4具有与 BUCK5相同的5.5A 设置和3.5A 正向电流设置限制。

    PVIN 为3V3并来自 VCCA 时、您可以根据上述变化计算电感器。 由于电感器本身具有变化、因此您可能会从比最坏情况高出某个百分比的位置发生击穿。 希望这对您有所帮助。

    6) 6)下面是处理器团队 EVM 的一个示例、其中伪差分布线连接到负载点(处理器侧的 NET)、NET "VDD_DDR_1V1"

    BR、

    尼古拉斯·麦克纳马拉