This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8865Z-Q1:最大 使用 PWM 时的输出电流

Guru**** 2494785 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1477109/lp8865z-q1-max-output-current-when-using-pwm

器件型号:LP8865Z-Q1

工具与软件:

我们将在我们的产品中使用 LP8865;我们将 ADIM 设置为100%、并在30Hz 下使用 PWM、占空比时间为2ms。

我想问‘:数据表指出降压拓扑中的输出电流高达2A、这是否意味着恒定电流?
我可以在 PWM 模式下设置更高的电流值吗? 限制是否仅达到电流限制(ILIM)?'

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    我们的专家目前不在办公室、稍后将向您提供反馈。 感谢您的理解。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy

    不需要、因为内部开关峰值电流为2.6A。