This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8864S-Q1:关断电流

Guru**** 2494995 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469743/lp8864s-q1-shutdown-current

器件型号:LP8864S-Q1

工具与软件:

团队、您能否确认该设备需要外部 Vdd 并且不会从 Vin (Vsense 引脚)汲取电流?

因此、关断电流将完全是 Vdd 关断电流。 如果设备能够从 Vsense 引脚获取电力:请说明设备的关断电流是多少?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 O'Ellin:

    我们的专家目前不在办公室、稍后会给您回复。 感谢您的理解。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Melin

    请参阅数据表、此处的关断电流仅是 VDD 引脚关断电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI 团队:

    VSENSE_X 引脚上存在 EN=L 和+BAT 时、VSENSE_P 和 VSENSE_N 的电流消耗是多少?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jean-Pierre:

    我们的专家目前不在办公室、稍后会给您回复。 感谢您的理解。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jean

    我想知道你为什么要问这个问题吗? 如果 EN 为低电平、器件将无法工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吴先生

    为了估算  显示屏在睡眠模式、车辆处于驻车模式下的电池总电流消耗。 汽车制造商可以申请50µA 或100µA max 等产品  

    由于 VSENSE_P 和 VSENSE_N 直接连接至+BAT (12V)、因此两个引脚上的漏电流都非常重要。  

    此致

    Jean-Pierre Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jean

    VSENSE 的泄漏主要取决于电阻器泄漏。

    请参阅低漏电流数据表中的以下建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吴先生

    如果 R5和 GND 之间的晶体管不导电、则 VSENSE_P、VSENSE_N 和 UVLO 上的漏电流仍然有效。

    此致

    Jean-Pierre Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jean-Pierre:

    我们的专家目前不在办公室、稍后会给您回复。 感谢您的理解。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jean

    当然、VSENSE_P/VSENSE_N 上的电流较低、通常可以忽略。 我需要检查 ATE 以了解详细值。