This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51231-Q1:HS FET 在 CCM 模式下关断

Guru**** 2494785 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1477213/lm51231-q1-hs-fet-is-turning-off-in-ccm-mode

器件型号:LM51231-Q1

工具与软件:

应用:适用于冷启动应用的升压转换器可用作电压稳定器

测试条件:输入电压=10V、输出电流= 4A、输出电压=12.5A、模式:跳跃模式

观察结果:HS FET 正在关断并进入二极管模式。 低侧的 VDS 未出现振铃、这意味着电感器尚未放电。 放电电流流过 HS FET 体二极管、导致温升较高和效率低下。 可能是什么原因。  

在 SKIP/DE 模式下、HS FET 仅在 FPWM 模式下导通~75ns、开通时间有时为75ns、有时为200ns。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    我将关闭该主题、因为该主题已通过电子邮件和电话会议进行讨论。

    此致
    哈利