This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164-Q1:纹波生成方法2类中的 R_ESR 选择

Guru**** 2494775 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1450710/lm5164-q1-r_esr-selection-in-ripple-generation-methods-type2

器件型号:LM5164-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我是 BCCing 我的客户。 我有几个问题。

四级方程式和五级方程式的单位是什么? 这是[Ohm]还是[mOhm]?

公式表明、用户应使用比计算得出的阈值更大的电阻器。 是否存在任何倒置限制?

据我所知、R_ESR 看起来就像来自 C_out 介电常数 R_ESR。 由于设计理念、用户应该串联安装精确的电阻器?

如果用户将1 Ω 填充为 R_ESR、您有任何疑问吗?

此致、

Shoji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoji:

    4和5的单位均为欧姆。

    假设电感器纹波(nom)为0.5A。 这对应于 R_ESR 应大于40mohms。 话虽如此、您不能使用10欧姆之类的电阻器、因为这会降低稳态下的转换器效率以及输出纹波规格。

    谢谢!

    Nitya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitya:

    感谢您的答复。 是否有任何公式可以确定其不稳定/低效值的上限值?

    此致、

    Shoji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoji:

    总纹波取决于 ESR、如下所示。  

    DeltaVout =(I_coutpk-pk * R_ESR)+(deltaI_L/8*Fsw*Cout)

    根据(I_coutpk-pk^2* R_ESR)值、效率会降级。

    谢谢!

    Nitya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitya:

    感谢您使用特定的公式。

    如果用户使用多个与公式建议值较低的 R_ESR 并联的 OUT 电容器、则所有 R_ESR 是否都应大于计算值或者仅应将最靠近 IC 的电容器大于该值?

    此致、

    Shoji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitya:

    您能回答其他问题吗?

    此致、

    Shoji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoji:

    较低的 ESR 值在效率感知方面更好。

    谢谢!

    Nitya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitya:

    否 这不是我想检查的。

    在实际用例中、通常会填充并联电容器。 当根据公式计算得出最接近的电容 ESR 不够时、用户应该增加最接近的电容 ESR 还是增加总电容?

    此致、

    Shoji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoji:

    您可以采用3类方法。 因此、COT 模式控制不依赖于输出电容器的 ESR 值。  

      有关更多详细信息、请参阅 www.ti.com/.../SNVA166。

    谢谢!

    Nitya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitya:

    由于客户设计理念、他们已经决定使用2类... 那么、您能给我们提供以下见解吗?

    根据公式、当最接近的电容 ESR 不够时、用户应该增加最接近的电容 ESR 还是增加电容总量?

    此致、

    Shoji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoji:

    这取决于客户。  

    如果客户可以、则影响效率、则应该可以使用更高的 ESR。 因此、我建议增大 ESR 以使用2类补偿。  

    谢谢!

    Nitya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitya:

    非常感谢。 如果客户不能满足您的回答、我会向您 ping 通。

    此致、

    Shoji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoji:

    如果没有其他问题、请单击已解决按钮。  

    谢谢!

    Nitya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitya:

    明白了。

    此致、

    Shoji