This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63900:TPS63900

Guru**** 2494955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475684/tps63900-tps63900

器件型号:TPS63900

工具与软件:

我使用的 TPS63900是降压模式。 输入电压为4.2V、输出电压为3.3V。 负载电流为0.5A。 我想计算流经 I.C.和电感器的峰值电流 、为此、我需要知道 tw:A;、tw (B、tw (C)。 如何计算这些时序以及如何计算 TWD。 是否有一种方法来计算计时。 请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 amey:

    我可以知道该计算的作用是什么吗?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想要计算流经电感器和 I.C.的峰值电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 amey:

    ΔI TWA、它由一个靠近300mA 的固定 Δ T 决定、根据该电流以及已知的 Vin 和电感、您可以在这里知道实际的 TWA。

    对于 TWB、它是降压模式下的固定最大 BUBO 相位、接近800ns。

    对于 TWC、可以根据 A/B/C 相位中的电压秒平衡来计算它、

    TWD 在稳态下约为80ns。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 该操作可以解决我的疑问。