This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR43620-Q1:LMR43620RS5QRPERQ1中更差的变化 R_RT 影响

Guru**** 2494955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476388/lmr43620-q1-worse-variation-r_rt-effect-in-lmr43620rs5qrperq1

器件型号:LMR43620-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我是向一位相关 客户汇报这件事。 您能告诉我们跟进吗?

  1. 该器件是否特意采用0.5% R_RT 电阻器工作?
  2. 您是否对 R_RT 的精度范围有任何建议?
  3.  R_RT 变化越差、哪些规格或性能可能会受到影响?
  4. 为了检查其效果、您是否有典型测试及其设置列表?

我看到 EC 表规格的精度为0.1%。

此致、

Shoji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查找您的问题的答案:

    1)不,不是强制要求精度必须为0.5 %

    2) 2)对于精度没有硬性建议、请参阅以下几点、其中显示精度较低的 RT 将直接影响工作频率、从而影响效率。

    3) RT 上的精度直接影响开关频率、进而影响开关损耗。

    4)捕捉效果的唯一方法是再次进行效率测试。 因为 Fsw  直接影响效率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pramaik、您好!

    感谢您的及时回复! 我将针对客户的 其他问题保持此主题开放一周。

    此致、

    Shoji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pramaik、您好!

    我得到了客户很好的反馈。 感谢您的合作。

    此致、

    Shoji